This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:同步模式下的配置问题

Guru**** 2638925 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/593108/pcm3060-issues-with-configuration-in-synchronous-mode

部件号:PCM3060

您好,

我的PCM3060编解码器在异步模式下工作正常,在从属模式下使用DAC,在主模式下使用ADC。
我尝试在同步模式下使用编解码器,同时已向SCK1和SCK2提供时钟。 i编程寄存器67和72如下。
寄存器67:CSEL2 = 1,用于将SCK1,BK1和LRCK1用于DAC操作。
寄存器67:M/S = 100以使用DAC作为主模式,256 FS

寄存器72:CSEL1 = 0以使用SCK1,BK1和LRCK1进行ADC操作。
寄存器72:M/S =000以在从属模式下使用ADC。
使用此配置时,BK1和LRCK1上不显示时钟。 这是有效配置吗?

如果我设置Register 72:M/S 100,时钟将出现在BK1和LRCK1上,DAC工作,但音频正常
很吵
欢迎提出任何意见。
以下是所有寄存器的内容。
REG 64 = 0xf0                                                    
REG 65 = 0xff                                                    
REG 66 = 0xff                                                    
REG 67 = 0xC0                                                     
REG 68 = 0x0                                                     
REG 69 = 0x0                                                     
REG 70 = 0xd7                                                    
REG 71 = 0xd7                                                    
REG 72 = 0x0 (无时钟)或0x40  (显示时钟,但输出噪音大)                                                
REG 73 = 0x0                                                     

此致,
Sadegh Abbasi)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sadegh,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    所述的操作模式不正确,因为不能同时将同一端口配置为主端口和从端口。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的回复,只有几个问题。

    1.您能否查看其他寄存器设置,看看它们是否可能对我听到的噪音负责?

    2.在同步模式下使用编解码器时,是否可以同时向 SCK1和SCK2提供时钟? 当然,只使用其中一个。

    此致,

    Sadegh