This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA5051EVM:如何获得TI输入USB板

Guru**** 2644625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA5051EVM, TAS5622A, TAS5614, TAS5624A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/593016/tpa5051evm-how-to-get-the-ti-input-usb-board

部件号:TPA5051EVM
主题中讨论的其他部件: TAS5622ATAS5614TAS5612TAS5624A

我收到了一个tpa5051evm板。 pdf文档提到了“TI input-USB板”。 请告诉我如何获得"TI输入USB板"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nemo:

    不带输入USB板的TPA5051EVM可与此器件配合使用,因为它可用于I2S和输出I2S,并由I2C控制,因此任何输出I2S的器件都可与输入一起使用, 您可以从任何设备配置具有I2C的设备。 您只需要找到一种方法将这些信号连接到报头即可。 如果您想将其与TI输入USB板配合使用,则可以订购TAS5624A,TAS5622A,TAS5612或TAS5614 EVM,它随附输入USB板。

    Justin