This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4890:LM4890关于输出为延迟

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/593099/lm4890-lm4890-about-the-output-to-be-delay

部件号:LM4890

大家好,

客户正在使用LM4890。 输入信号输入到LM4890设备后,客户必须等待2~3秒,然后再等待 LM4890设备

CAN输出信号。  附件是他的原理图和布局。 VDD为5.2V。  连接到旁通引脚的电容为22uF/16V。

C48为0.1uF。 C45为22uF/16V。  

您会提供一些解决方案吗?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    旁路电容器确定设备打开的速度。 根据数据表,该电容器的值非常高,应在0.1uF到1uF的范围内。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师