This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 微型电话混音器,四通道或六通道。

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/592788/micro-phone-mixer-four-or-six-channel

海防

     您是否可以推荐使用四通道或六通道混音器的微型电话混音器IC和任何参考电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pencaal:

    您能否分享有关您的申请的更多详细信息?
    也许您可以看看我们的一些编解码器或来自TLV320AIC和TLV320ADC系列的ADC。 这些设备支持多种可在内部混合/处理的输入。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hai lvan Salzar,

    我的应用连接了微型电话三个NO,线路输入三个NO输出一个NO输出连接到一个放大器。我搜索了网络型号NO I(Behringer MICROMIX MX400四通道混频器)我想要这种类似的电路和IC的六通道。
    不是DSP。 DSP信号是一种数字编程,我想要简单的六通道模拟微电话混音器。