This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6047A4:POP噪音S3唤醒时间

Guru**** 2629015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6047A4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/592633/tpa6047a4-pop-noise-s3-wake-up-time

部件号:TPA6047A4

您好,先生:

很抱歉打扰你。

标题中,我们发现 TPA6047A4在S3唤醒时间有杂音。

仅扬声器, 耳机上出现问题。

我们尝试了三种不同的扬声器,仍然有这个流行音乐。

我们的编解码器是ALC888S。  

实际上,我们已经与Realtek FAE讨论过,已经更新了软件(如静音...),但仍然无法修复。

您能否与我们分享您的经验?

示意图如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng

    我不太理解你。 设备会发出杂音,何时设置扬声器启用引脚? 如果是这样,一种可能的解决方案是在设置SPKR_EN引脚之前不发送输入信号。
    另一方面,您可以减少输入电容器或使用输入差分,以减少杂音。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Figueroa Jose Luis

    更新我的问题。

    使用 Realtek驱动程序R 2.81 ,已使用 SPKR_CTRL (SPK_EN) 进行控制。

    这意味着 SPKR_CTRL (SPK_EN)在S3唤醒时关闭。 仅 在播放音乐时,信号会很高。

    此时,我们可以听到爆音。 我们确信此噪声来自TI AMP,因为 在lout L2/R2上同时没有杂音。

    我们尝试将 HDA_5V连接至待机电源,   S3唤醒时噪音比以前安静,但仍有一些噪音(S3唤醒时刻)

    希望此解释可以消除您的困惑。

    正在等待您的回复。 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng

    有时,单端输入不平衡会导致杂音,正如我提到的,您可以使用差分输入来避免此问题。
    此外,您还可以减少输入电容器,这将有助于减少杂音。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师