This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630PHD2EVM:TAS5630PHD评估模块散热片

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TAS5630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/592617/tas5630phd2evm-tas5630phd-evaulation-module-heat-sink

部件号:TAS5630PHD2EVM
主题中讨论的其他部件:TPA3255, TAS5630

尊敬的各位:

目前,我正在研究参数扬声器的设计。

同样,我正在使用DSP (即TI 320c5505 EVM)来调制音频信号,DSP的输出将提供给放大器(即TAS5630PHD评估模块)。 放大器的输出随后进入超声波发射器,在我们的案例中,这些发射器是扬声器。

问题在于,EVM上的TAS5630PHD IC变得非常热,功耗随时间的推移而增加。 我的EVM没有散热器。 我有以下疑问:


1.如果我订购带有散热片的EVM,此问题是否会得到解决?

2.如果是,请发送链接给我,我可以通过该链接订购带散热器的TAS5630PHD排卵模块。

3. TAS5630PHD排卵模块是否有其他替代方案?

4. TAS5630PHD评估模块中使用的放大器的增益是多少? 我没有在数据表中找到它?

我希望很快能听到您的意见。

谢谢,此致,
Satyajit