This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:静音不可靠

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/592364/tpa3118d2-unreliable-mute

部件号:TPA3118D2

 我在TPA3118D2上激活静音时遇到问题。 断路是常高的(即安培始终打开),安培默认为静音,静音引脚上的上拉电压为12伏。 将引脚短接至地只会激活有关时间50 % 的静音。 我现在尝试了3种不同的芯片,都是相同的行为。 我已验证针脚处的电压为0伏,当对地短路时,电流保持静音。  

请提供建议。

谢谢!

Michael Combs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Michael!

    在此循环过程中,SDZ销固定在何处?

    7.3 3启动和关闭操作
    TPA31xxD2系列采用了关闭操作模式,旨在降低对的供电电流(ICC)
    在不使用以节省电源期间的绝对最低级别。 应按住SDZ输入端子
    在使用放大器时,在正常操作过程中,电压过高(请参阅跳闸点规格表)。 将SDZ拉低
    将输出设为静音,放大器设为低电流状态。 不建议离开SDZ
    未连接,因为放大器操作不可预测。

    谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    您的问题是否已解决? 我们在TPA3118D2中的静音功能中从未发现此问题,这应该是系统级别的问题。 您能否确认SD针脚上的恒定高电平? 如果是,请告诉我  故障针脚是连接到静音还是SD? 如果故障针脚连接至静音或SD,您需要测量FUALT上的波形,并确认故障是否在静音状态期间发生。 还请向我们展示 您的SCH以进行进一步调试。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn,是的,SD针脚始终保持高位。 SD和故障连接到100K至12v。 故障未连接至静音。 我们已测量输出,并且放大器似乎正在切换静音,因为我们可以在取消静音时看到输出处的电压。 但是,没有关于当时50 % 的音频,这就是我们怀疑静音问题的原因。 我们已经检查了故障,发现此问题时没有故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    基本上,静音是输入引脚,它不会自动切换电压。  是否可能是由于SDZ切换导致静音切换?  您是否测量了SDZ引脚上的波形? 如何连接静音引脚? 它是否通过100k Ω 电阻连接至GND? 它上是否有任何外部控制信号? 请向我展示您的SCH,这将有助于进一步调试。

    此致,

    郑少文