This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5715:TAS5715低音/高音产品调整

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/592420/tas5715-tas5715-bass-treble-product-adjustment

部件号:TAS5715
请咨询TAS 5715数字放大器。 
我们正在尝试根据设置的制作风格和扬声器的状况调整和获得低音/高音 
我找不到明确的寄存器设置方法... 
低音/高音/低通滤波器/高通滤波器我们将通知您有一种设置方法。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl,您好!

    Alex可以跟进更多问题,但这是一款相当固定的流量设备,您可以通过最新的GUI对  DRC滤波器和可编程双组滤波器的系数设置进行控制,如下图所示。  在您的设置中,您是否能够看到以下GUI?

    谢谢,Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl,您好!

    跟进,您是否正在使用TAS57x GDE软件? 有关如何使用软件实施过滤器和调整的说明,请参阅EVM用户指南。 章节2.2 :软件安装和第3节:使用EVM软件应该会有所帮助。 以下是用户指南的链接: www.ti.com/.../slou304.pdf

    如果您对此有任何疑问,请告诉我。

    此致,

    Alex