This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5414C:关于TAS5414A到TAS5454C的替换件

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5414C, TAS5414A, TAS5414B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/592509/tas5414c-about-replacement-tas5414a-to-tas5454c

部件号:TAS5414C
主题中讨论的其他部件: TAS5414ATAS6424TAS5414B-Q1

请告诉我以下关于将TAS5414A更改为TAS5414C的三点。

①Is TAS5414C的DKD (HSSOP)软件包是否有RTM计划?  

客户非常担心热容差,他们希望使用DKD封装。

②About功能, TAS5414C是否可以与TAS5414A相同?

如果有变化,请告诉我。 (仅找到热折页)

③About TAS5414A的DKD封装,客户将散热片从TAS5414A存放到散热片。

热敏表是否有推荐的条件或参考?

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satoshi San! Gregg将回答您的问题。 但仅HTQFP (PHD)封装提供TAS5414C,供您参考。 此外,我们更新的数字输入TAS6424是否适合您? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi

    1. TAS5414B-Q1采用DKD封装。  没有计划在DKD软件包中发布TAS5414C。

    2. 需要对TAS5414B-Q1器件进行轻微的软件更改。  它将与TAS5414A软件配合使用,但您可能需要查看数据表以了解新功能。

    3. 数据表中有一个计算散热器需求的示例。  只需更改散热片的相应值,就可以找到散热器的散热值。