This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:TPA3255EVM

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/592346/tpa3255evm-tpa3255evm

部件号:TPA3255EVM

我最近购买了一对以上产品

我是 第一次操作放大器,在运行大约一个小时后,我注意到一个放大器的散热器比另一个要热。

两个装置均提供50V直流电压

两个装置跳线针脚的设置均与用户指南中的设置相同

我在BTL中以单声道的形式使用SE输入来运行它们

他们正在驱动一对匹配的4-6欧姆扬声器

更新:

在运行大约2小时后,两个电流似乎有点'稳定'等于散热器温度,奇怪-因为没有任何东西被机械改变?!

此EVM是否有建议的磨合期,以及是否可能只是解决了问题?

Owen Mallia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧文

    除非您开始遇到设备热关机或类似问题,否则我不会太担心。  

    散热器用手润滑和安装,因此一个散热器可能与另一个散热器略有不同。  

    此致,

    -Adam