This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高增益音频放大器路线图:TAS系列

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M, TAS5756M, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/592284/road-map-for-high-gain-audio-amplifier-tas-series

主题中讨论的其他部件:TAS5760M, TAS5756M, TAS5766M

是否有更多高增益TAS系列(Ω 或D-AMP)Ω 的路线图?

请求规格如下,请告诉我。

----------------------------------

・Ω 增益:30dB (36dBv)

※Ω 电流器件,TAS5760M为25dB (31dBv),TAS5756M/TAS5766M为5766为20dB (26dBv)

・其他要求规范接近TAS5756M函数。

・最低要求规格是 主/高音/低音扬声器的带限制滤波器(LPF和HPF)。

----------------------------------

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satashi-San,现在我们没有一个数字输入放大器,目标是这个大增益。 您需要在什么功率级别和负载下工作? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外...如果您对模拟输入放大器持开放态度,我们还有其他选项,如TPA3128: www.ti.com/.../tpa3128d2.pdf 谢谢,Jeff