This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:D类电感器

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1092880/tlv320aic3120-class-d-inductor

部件号:TLV320AIC3120

大家好,我们正在使用一个D类滤波器(BTL共模),其截止频率约为20Khz。 1.6W通过8欧姆扬声器供电。

滤波器电感器值为36uH。

以下是我们的疑问,请逐点回答:

1)在双耦合电感 器和固定电感器中,您会推荐哪一种?

2)对于双电感器,如果选择双"耦合"电感器阵列,是否正常? 还是应该如下图所示为"未耦合"?

4)最小电感器饱和电流和电感器RMS电流应是多少(对于固定单个电感器)?

5)现在,我们选择 了部件号:DRQ74-220-R (https://www.digikey.in/en/products/detail/eaton-electronics-division/DRQ74-220-R/66.7309万),规格如下。

   我们需要基于以下参数(如电流额定值等)选择双电感器的反馈/建议/指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加过滤器Excele2e.ti.com/.../Class_2D00_D-LC-Filter-Designer1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请查看此应用程序。请注意,这将更详细地解释LC滤波器。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TLV320AIC3120 IC,您可以使用HI  

    1) IC执行哪个调制?AD或BD调制?

    2)音频性能如何评分?

    3)对于上述IC。 如何查找Vac (我假设它会因播放的音频而异)?

    4) IC中D类放大器的开关频率是多少?  

    5)什么Q系数范围可确保良好的音质?  0.6 和0.8 之间的Q是否足够?

    阅读完LC过滤器指南后:

    1)我选择了带Isat的电感器39uH,IRMS =3*(通过电感器的额定电流)

    2)额定电压为50V的陶瓷电容器,因此不会从0到spkvdd显著降额(在我们的应用中为5.5V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1. BD调制
    2. THDN等音频性能
    3. 在数据表中查找输出电压
    4. 400kHz
    5. 是的,严重抑制了0.707  

    此致。