This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME4.96万:开环失真和PSpice模型

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1093066/lme49600-open-loop-distortion-and-pspice-model

部件号:LME4.96万

对谁来说,

在数据表中,失真性能是通过电路中的LME4.971万指定的,我假定该电路用于线性化LME4.96万。 我使用PSpice模拟了LME4.96万,它显示了大约-140dBc时的最高谐波电平,20Vpp正弦波输出驱动50欧姆负载。 PSpice模型是否包括LME4.971万或LME4.96万变形是否未建模?  

谢谢!

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    可用于LME4.96万的模型未加密,因此您可以检查它是如何建模的。
    根据备注,应包含行为的噪音。 包含一个特定的子电路,用于模拟噪音。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    它看起来就像将输出建模为线性的,直至接近输出电压/电流限制的点。 增益,相位,输入偏移电压,输入偏置电流和电压噪声也似乎是建模的。  

    谢谢!

    肖恩