This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:退出问题。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1090815/drv135-exit-problem

部件号:DRV135

为什么输入时为3.18Vpp,输出时为-3.18Vpp和+3.48Vpp? 造成差异的原因是什么? 测量是在无负载的情况下进行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey,

    由于设备内部存在非理想性,您将在电气特性表中列出的其他参数中观察输出偏移电压。 下面显示的每个放大器都有一个相关的偏移,从而导致每个输出都出现非理想的结果。 由于在每条路径上观察到的偏移量不同,因此每个输出上的结果会有所不同。 您能否提供输入和两个输出的直流耦合示波器捕获? 这应显示直流电平,表明信号在每个测量值的中心。   

    此致,

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV135需要由低阻抗源(如运算放大器输出)驱动。 如果前面有模拟开关或电位计,则该开关或电位计的阻抗会影响输入平衡,因此您可以在输出中获得直流偏移。