This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:PCM1808的MCLK和BCLK输出是否来自相同的时钟源?

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1097427/pcm1808-q1-are-the-mclk-and-bclk-of-the-pcm1808-output-from-the-same-clock-source

部件号:PCM1808-Q1
主题:PCM1808中讨论的其他部件

大家好,

PCM1808的MCLK和BCLK输出是否来自相同的时钟源?

此致,

Haury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haury,您好!

    PCM1808没有MCLK输出,只有MCLK (SCK)输入。 您能澄清一下您的意思吗?

    谢谢!

    Jeff