This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:模拟电位计

Guru**** 2390110 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142, PCM5242
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1096014/tpa6120a2-analog-potentiometer

部件号:TPA6120A2
主题中讨论的其他部件:PCM5242PCM5142

您好,您能告诉我插入音量电位计的最佳位置是哪里?

此致

吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gil:

     您可以将电位计放置在PCM5142和AMP AOP之间: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/77.0077万/tpa6120a2-tpa6120a2-volume-control</s>6120 6120

    谢谢!

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;
    我实际上把电位计放在了那里,但是我遇到了非常高的频率嘶嘶声(只有年轻人才会听到)的问题,而且我还有一个非常轻微的嗡声,当播放声音时,它消失了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gil:

     放置电位计后是否出现此问题? 我可能还会在放大器之前添加DC阻塞盖。  

    谢谢!

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,感谢您的回答,
    您可以将哪种类型的电容器,什么值放在图纸上?
    谢谢你
    吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sima,我在AOP和TPA之间插入了电位计,非常棒! 没有噪音!

    此致

    吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gil:

     我很高兴它被修复了! 这很奇怪,我认为情况正好相反,因为通常阻抗匹配会导致列出的问题。 但是,这很好,问题消失了。 如果您需要额外的滤波(特别是在嗡嗡声下),您可以在AOP和TPA之间放置直流阻隔电容器(音频的频率极低)。 PCM5142在数据表中指出,它不需要直流阻隔电容器。  PCM5242提供以接地为中心的输出,因此它和AOP之间不需要直流阻隔电容器。  

     下图显示了盖子的位置。 但是,由于您已经解决了问题,因此不必执行此操作。

    感谢您的更新,
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simma:

    事实上,我对这一结果感到相当惊讶,因为我不再有嗡嗡声,不再有嘶嘶声,完全沉默。

    此致

    吉尔