请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM624-Q1 您好,团队,
我们对PCM624-Q1的注册存在疑问。
我们的客户现在正在使用PPC3对其进行评估。
~发现数据表中给出的值(p71 μ s)与PPC3中显示的值之间存在差异。
以下是他们的发现:
答 手册中没有提供第0页地址0x17~0x1F,但PPC3寄存器映射中显示了该地址。
B. 手册中没有提供第1页的地址0x36,但PPC3寄存器映射中显示了该地址。
如果仅在PPC中找到地址,而在数据表中找不到地址,这是否意味着应该保持不变?
此致,
Masaru Oinaga