This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:两路独立单声道音频输出

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1096761/tlv320dac3203-two-independent-mono-audio-outputs

部件号:TLV320DAC3203

您好,先生,

在我们的现有设计中,我们使用 TLV320DAC3203IRGER器件实现单通道单声道音频输出。 现在,我们需要两个单声道输出音频通道输出,我们希望重复使用现有设计以减少工作量。  

那么我是否可以为 第二个单声道音频输出和并行连接的相同I2S总线添加另一个器件TLV320DAC3203IRGER? 它是否工作正常(同时需要两个音频工作)或任何其他更好的选择?

谢谢你  

Johnson John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Johnson:

    您能否说明为什么需要第二台设备? 如果您需要双单声道,您可以为3203提供双单声道I2S总线,它将以相同的方式解码。  

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    感谢您的回复。

    我的要求是,两个独立的单声道音频输出(两个不同的音频数据)并同时运行。 因为我们已经使用3203设备,并且希望重复使用它。

    您是否可以分享更多 详细信息,您在回答 中的意思是" 如果您需要双单声道, 您可以为3203提供双单声道I2S总线,它将以相同的方式对其解码"[硬件 电路和双 声道I2S总线的概念需要做哪些更改]

    谢谢你

    Johnson John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Johnson:

    我的意思是,DAC不关心I2S总线是在L和R通道上发送立体声L和R数据,还是发送两个不同的音频信号。 后者称为“双单声道”。 如果您在L上发送单声道信号1的总线,在R上发送单声道信号2的总线,其工作方式将相同。

    让我澄清一下,您是要发送两个不同的单声道信号,还是要有两个相同单声道信号的通道?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    好的,现在我明白了,您澄清了/回答了!

    感谢您的迅速回复!

    谢谢你

    Johnson John