This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:TAS2780上的电源问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1093447/tas2780-power-question-on-tas2780

部件号:TAS2780

希望将 USB的VBUS (5V或9V)连接到PVDD和VBAT1S。 因此,我将设置PWR_Mode2。

如果PVDD为5V AM,则违反此规则(已连接):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Corey:

    在这种情况下,您可以使用PWR_MODE0。 由于已连接外部VBAT1S,因此不需要PWR_Mode2中的内部VBAT1S LDO。

    此致,

    Atiq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWR_MODE0运行良好,听起来不错,也会给我提供我想要在输出时达到的功率级别。