This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4204:FS 96KHz时的高噪声基板

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1097276/pcm4204-high-noise-floor-at-fs-96khz

部件号:PCM4204

您好,

我们的客户在其硼钢中的PCM4204的某些通道上面临高噪音地板问题。

与良好的设备/ch 115dB相比,SNR降低至108dB至70dB。 发生在设备的0.7 % 周围。

工作条件如下。

SCKI 24.576MHz,  从属模式,  24位左对齐, FS 96kHz (在48kHz时,噪声不是问题)

即使应用重置,SNR性能也无法恢复。  此行为不会在其它测试板上再次出现。

什么是用于在客户主板上挽救PCM4204的0.7 % 的应用程序级别检查点?

此致,

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mochizuki-san,

    这听起来很像我们正在评估的客户退货。 您能否给我发送电子邮件并告诉我您正在与哪个客户合作?

    此致,

    Jeff