This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:输入电压下冲的可接受性

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1096244/pcm5102a-acceptability-of-input-voltage-undershoot

部件号:PCM5102A

大家好,

我的客户询问  了一个关于PCM5102A数字输入电压下冲/过冲的问题。 根据数据表,输入下冲应高于-0.3V。

但是,在我的客户系统中,他们观察到I2S下冲较低,电压为-0.5V。

因此他们的问题是: 应该在多长时间(稳定时间) 内解决此下冲,PCM5102A才能正常工作?我认为-0.5V下冲是可以接受的。 如果我错了,请更正我。

提前感谢您的参与。 :)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jay,绝对最大额定值是设备可以承受的最大和最小电压。   这些数字并不暗示设备的功能操作。  超出这些限制的操作可能会导致设备故障或随时间而退化。  因此,强烈建议任何给定设备都保持在该规格范围内。  

    此致,

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许客户需要有关如何管理示波器探头接地参考的复习课程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andy  

    Arash今天已不在办公室,明天会回来。

    感谢您的耐心等待,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好,如果您认为这可以帮助他们,他们可以参考此文档:“混合信号系统中的接地已解除”。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt499/slyt499.pdf?ts=1651084676117&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致,

    Arash