请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS6424-Q1 主题中讨论的其他部件: TAS6424E-Q1
dears,
咨询tas6424-Q1或tas6424e-Q1,当PvdD = 25V电源处于PO_BTL模式时,它是否可支持2 Ω 负载(按计划连接座椅振动器,座椅振动器的直流阻抗范围为2±20 % Ω;最小值为1.6 Ω; 请参阅以下阻抗曲线:)
对于其他扬声器(由独立功率放大器通道驱动),根据其误差范围,扬声器的最小阻抗为2.88 Ω Ω;在此状态下,芯片是否正常工作。 如果没有,可能会有什么风险? 谢谢!