This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5622A:IGVDD电流过高

Guru**** 2625255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1096156/tas5622a-igvdd-current-too-high

部件号:TAS5622A

大家好,

在无信号待机模式下,我测量了约32.5mA的电流,
它是12mA规格的两倍,这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kevin

    您是否使用数据表在相同条件下测量它们?

    您能否分享有关如何执行测试的更多详细信息?

    顺便说一下,我发现电路与我们推荐的电路稍有不同,似乎缺少一个连接到GVDD的10uF电容器。

    最好添加该项并再次测试。

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    测量方法为空载,
    无信号测试IGVDD,
    根据建议,在VDD附近的位置添加10U电容器测试,
    IGVDD_AB和IGVDD_CD的电流降低0.8mA,
    IGVDD测量值约为21.2mA,
    我想确认的是,数据表显示IGVDDX为12mA电流,
    但我当前的测试是21.2mA,是否有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kevin

    它应该没有问题。 12mA只是一个典型值。

    您能告诉我您使用的是哪种测试仪吗?

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jesse

    使用万用表获取测量结果,或者是否有更好的测量建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kevin

    仅用于确认测量方法的准确性。

    我认为你的方法是可以的。

    谢谢。

    杰西