This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806M:查询DRC设置

Guru**** 2949200 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1096247/tas5806m-inquire-about-drc-setting

部件号:TAS5806M

TI专家,您好!

我们正在使用TAS5806MEVM测试DRC控制。  

按 如下所示设置DRC。

我们正在测量频率响应。但是,这与PPC3图形不同。  在250Hz和15kHz时有增益。

请参阅下图中的青色。

请您检查原因吗?

 e2e.ti.com/.../PPC3_5F00_2022.0421万.zip

谢谢你。

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kim

    您能否使用SOLO逐个启用DRC,并检查频率响应是否有任何峰值。

    如您所知,GUI的右侧只是计算的频率响应。

    您可以 逐个调试DRC以获得所需的频率响应。

    谢谢。

    杰西