This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1106:无负载时的最大输出电压

Guru**** 2549730 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1096304/tlv320aic1106-maximum-output-voltage-with-no-load

部件号:TLV320AIC1106

您好,

我想知道TLV320AIC1106的EAROUT+/-输出无负载时的最大峰值到峰值输出电压。

  • VDD = 3.3 V
  • µ-law模式
  • 空载

此致,
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是数据表中具有各种负载的级别,是否有任何特定原因需要无负载?

    此致。