This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2311:您是否具有PGA2310,PGA2311和PGA2320的S/N规格?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2320, PGA2310, PGA2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1095426/pga2311-do-you-have-s-n-spec-of-pga2310-pga2311-and-pga2320

部件号:PGA2311
在“线程”中讨论的其它部件:PGA2310,PGA2320

TI专家,您好!

我们正在寻找音量控制IC。  

您是否具有PGA2310,PGA2311和PGA2320的S/N规格?

(测试条件: Vol=0dB,rg=3 μ 0Ω ,A-weight)

请检查。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    输出噪声规格可在数据表的交流特性部分中找到。 此值可用于根据输出信号的预期振幅来确定SNR。

    例如,从PGA2311数据表(见下文),10Hz至20kHz的典型输出噪声为2.5  µVrms Ω。

    对于1 Vrms输出信号,典型SNR 为112dB。

     当A加权时,由于某些输出噪声带宽被衰减,这将略有不同。

    此致,

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zach:

    感谢你的帮助。

    您能否通过应用A级滤波器来测试SNR?

    我们正在比较TI,Rohm和JRC的音量IC。  JRC和Rohm数据表具有应用了A级滤波器的SNR数据。

    SNR规格对于确定音量IC非常重要。

    请提供帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是一个较旧的部件,我们目前没有设置来测试SNR。 我们可以设计一个电路板来测试此情况,但开发需要几个月时间。 您正在查看的SNR规格很可能是从输出噪声规格中导出的,如我在上一个答复中所示的示例。 这是因为SNR只是由信号振幅和输出噪声振幅的比率定义的,通常以dB为单位:SNR (dB)=20*Log10(Vsignal /Vnoise)

    为了进行评估,您可以使用数据表中给出的输出噪声规格来比较SNR和其他设备。