This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:输出问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1095559/tpa3255evm-output-problem

部件号:TPA3255EVM

大家好,我正在 PBTL配置中使用TPA3255EVM (每个 配置都是根据 EVM数据表进行设置的)。

如果输入是固定值(单端输入),如AVDD/2,则我测试  了J9  outa,OUTB,它可以看到  

正弦干扰如下所示:  其中信道2为输出;信道4为OUTB

我测试了输入信号没有正 弦干扰。  

此外     ,当使用持续输入信号(如正弦信号)时,上述频率的干扰信号将叠加在输出正弦信号中。

 它有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jian

      输入端口可能会产生一些共振,您可以尝试直接在最终RC区域测试信号。 此外,不应使用直流输入,这将很容易获得共振结果。