This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1EVM:输出功率和滤波

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1, TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1095646/tpa3111d1evm-output-power-and-filtering

部件号:TPA3111D1EVM
主题中讨论的其他部件:TPA3111D1TPA3110D2

您好,

我们希望将TPA3111D1音频放大器包括在我们的设计中,并提出一些问题:

1.      12伏电源时的20 dB增益是否将产生10W至8欧姆负载(类似于TPA3110D2)? 我看不到 TPA3110D2数据表中的输出功率与电源电压图。

2.      在TPA3111D1的EVM“SLOU270A.PDF”中,R9,C12和R12,C13的功能是什么?

3.      在“SLOU270A.PDF”中,LC重建滤波器是否适用于FB1,FB2 (装有跳线)以及C10,C25 DNP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您可以看到数据表"10-W into an 8-M Ω Ω Load at 10 % THD+N from a 12-V Supply"。

    在“SLOU270A.PDF”中,TPA3111D1的EVM中,R9,C12和R12[/c13]的功能是什么?

    RC减震器用于EMI。

    LC滤波器以PBTL模式填充,然后可以 拆下C10和C25。

    此致,

    Derek