This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:TAS5558和TAS5548之间的DSP配置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5634EVM, TAS5634, TAS5558, TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1089756/tas5548-dsp-configuration-between-tas5558-and-tas5548

部件号:TAS5548
主题中讨论的其他部件:TAS5634EVMTAS5634TAS5558

您好,TI团队:

我们遇到的一个问题是将DSP配置从TAS5634EVM板转移到我们的放大器板。 我知道如何将文件和程序导出到DSP,这不是问题。 TAS5634具有TAS5558 DSP,我们在主板中使用TAS5548。 您是否知道在这些部件之间创建或传输DSP配置的任何问题?

我查看了数据表,只看到配置寄存器中的一个差异。 寄存器0x40之间存在差异,请参见所附图像。 问题是数据表中没有默认值,它被标记为"保留",当我创建配置时,似乎有数据写入此寄存器,我不知道原因。 我想知道是否需要将此寄存器设置为不同的值才能使我们的配置在TAS5548中正常工作?

即使在PurePath控制台中设置了配置,我们也无法使DRC (压缩机/限幅器)正常工作,也不知道原因。 否则,我们可以将SDIN1上未处理的音频输入输出到DSP输出,因此我一般知道DSP工作正常。

请尽快告诉我,这非常紧迫,因为我们陷入困境,这是我们需要对此产品进行的最后一个设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      这两个部分具有相同的功能,因此寄存器设置应该不会出现使用相同文件的问题。 不要自己更改0x40寄存器值,转储文件不应导致任何问题。  

      关于DRC无法正常工作,您能否提供更多相关信息? 就像一些测试结果一样,我们可以进行调查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow,您好!

         我们在配置     此芯片上的限制器时遇到了很大困难。    在PurePath 控制台 的"限位器" 设置中 ,不   清楚    也没有正确记录如何  设置  参数 字段。  查尔斯 和 罗伯特  尝试 过几 次 ,但都 没有成功。  也许 我们 需要    直接处理注册问题?   请提供建议。

    要实施的限幅器设置如下:

    • 方程式
      • LFE
        • 均衡器#1
          • HP2
          • F=33 Hz
          • Q= 2.0
        • 2号方程式
          • PEQ
          • F=109 Hz
          • 增益=- 3.0 dB
          • Q = 1.0
        • 方程式#3.
          • PEQ
          • F = 50 Hz
          • 增益=+0.7dB
          • Q = 1.0
        • 方程式#4.
          • LP1 (一级BW)
          • F = 120 Hz
    • 80Hz
      • 方程式#4.
        • LP2
        • F = 80 Hz
        • Q = 0.707
      • 第五方程式
        • LP2
        • F = 80 Hz
        • Q = 0.707
      • 方程式#3.
        • PEQ
        • F = 50 Hz
        • 增益=+0.7dB
        • Q = 1.0
      • 2号方程式
        • PEQ
        • F=109 Hz
        • 增益=- 3.0 dB
        • Q = 1.0
      • 均衡器#1
        • HP2
        • F=33 Hz
        • Q= 2.0
    • 外部
      • 均衡器#1
        • HP2
        • F=33 Hz
        • Q= 2.0
      • 2号方程式
        • PEQ
        • F=109 Hz
        • 增益=- 3.0 dB
        • Q = 1.0
      • 方程式#3.
        • PEQ
        • F = 50 Hz
        • 增益=+0.7dB
        • Q = 1.0
    • 限制器
    • 阈值
      • 防夹使系统只需达到额定输出。  完全啮合时THD应达到3 5 %
    •  比率
      • 100 % (限幅器)
    • 攻击
      • 4毫秒
    • 释放
      • 40毫秒
    • "能源"
      • 使用默认值
    • 系统增益
    • 系统应在33 Hz时以-12dBFS输入达到额定全功率输出,最大音量为,两个通道均受驱动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      请在此处查看Jesse的回答。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio-internal/f/audio---internal-forum/109.5234万/tas5634-limiter-config</s>5634