您好,Ivan,继续讨论
关于最小阻抗时的功率限制和FS正弦波。
我在FS 3 kHz音段开始时,用您提供的其中一个扬声器调谐项目文件捕获了峰值电流,这些文件禁用了限制器。
启用限幅器时,EVB VBAT的当前配置文件如下所示:

此图显示电流几乎立即下降到~190 mA rms ,使用由5.5 V供电的EVB,电流约为~1 W。我仍需要将此测量值与我们硬件上的~2 W测量值进行协调。 每个放大器的平均功率预算为314 mW。
您的建议之一是更改增强设置。 您是要更改 "Max Boost Voltage" (最大升压电压)还是"Peak Current Limit"(峰值电流限制),还是同时更改两者? 我有默认设置,我们的硬件使用与参考设计相同的1 µH电感器。

谢谢,O.R.