This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:限制器在正弦波上不工作

Guru**** 2770505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1091083/tas2563-limiter-not-working-on-sine-waves

部件号:TAS2563

您好,Ivan,继续讨论

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/107.2979万/re-tas2563-multi-stage-volume-ramp-during-playback-after-device-turn-on/#pifragment-323187=2</s>2563 32.3187万

关于最小阻抗时的功率限制和FS正弦波。

我在FS 3 kHz音段开始时,用您提供的其中一个扬声器调谐项目文件捕获了峰值电流,这些文件禁用了限制器。

启用限幅器时,EVB VBAT的当前配置文件如下所示:

此图显示电流几乎立即下降到~190 mA rms ,使用由5.5 V供电的EVB,电流约为~1 W。我仍需要将此测量值与我们硬件上的~2 W测量值进行协调。  每个放大器的平均功率预算为314 mW。

您的建议之一是更改增强设置。  您是要更改 "Max Boost Voltage" (最大升压电压)还是"Peak Current Limit"(峰值电流限制),还是同时更改两者?  我有默认设置,我们的硬件使用与参考设计相同的1 µH电感器。

谢谢,O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oren:

    我已通过FAE共享链接和详细信息,限制器应用于日期为 _4.0522万的PPC3文件。  您可以在自己的一侧尝试此操作。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    查看 日期为 _4.0522万的PPC3文件中的更改,最重要的更改 是信道增益"峰值电流限制"和"升压软启动电流限制"均设置为最小1 A设置。  限制器->拐点(3.3 V)和掉线保护->阈值(2.9 V)均低于4 V,因此我不期望它们会产生影响,请确认。

    在使用3 kHz FS音调和不同的限制器->阈值设置(3 V - 5 V)和变化的VBAT评估放大器的电流/功率时,我发现 VBAT电流"扁平线"小于1 A, 与本例中的限制器->阈值设置为4 V,VBAT设置为4 V类似:

     4V限制器,4 V VBAT:

    "平滑"趋势随着VBAT增加到5 V而减少:

    4 V限流器,5 V VBAT:

    我发现具有4 V限制器和具有3 kHz FS输入的4 V VBAT音频输出不受影响。  仅当我将限制器设置增加到5 V时,音频才开始剪辑。 我还发现更改 通道增益->最大升压电压设置不会产生任何影响。

    当前的"平滑"是什么 ?它与 通道增益"峰值电流限制"和"升压软启动电流限制"设置有何关联?  应该避免吗?

    谢谢,O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oren:

    今天是TI的假期,因此对延误深表歉意。 预计下周一会有回复。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oren:

    只要VBAT高于BOP的指定阈值,就不应触发。  初始峰值之后的结束值对于4V和5V是否相同?
    关于裁剪,您是否意味着输出短暂饱和,然后衰减? 我不会期望输出持续裁剪。

    最大升压电压只是设置升压控制器的最大值,您是否尝试将此参数设置为低值以限制输出?
    仅应在ROM模式下修改信道增益您是否在Smart Amp模式下手动写入这些寄存器?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

     这些观察结果与TI EVB有关。

    -我发现当限幅器设置为5 V且VBAT为4 V时,放大器会连续夹住。 我不相信这对我们来说是个问题,因为VBAT通常大于4 V,限幅器设置为4 V,请告知。

    -我发现在通道增益设置中将最大升压电压更改为6.5 V会降低初始电流"浪涌峰值"以及与高于6.5 V的升压相关的后续电流峰值。 除了您的外,放大器在PPC3中也更改了设置 先前建议将峰值电流限制和增压软启动电流限制分别设置为0.99 A和1 A。  GUI建议6.5 V与限制器和其他影响最大输出摆动的设置对齐,请告知是否有效。

    我们发现,在“保护调谐”中将“热优先级”从1,1,1更改为3 kHz FS正弦波,会产生限制功率的预期效果。  您能否评论这些设置并建议进一步优化?

    谢谢,O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oren,

    我 认为 VBA/限制器观察都不会影响您的应用程序。 夹紧是意外的,但我想说的是,将电压设为高于电源的限制器也是意外的。

    将最大升压电压设置为6.5V 是正常的,通过降低升压控制器的可能过冲来降低电流峰值是有意义的。

    关于热优先级,"值相对于其他频段越低,保护期间每个频段的衰减越高"。 保护优先级设置的目的是在每个频段上分配的功率方面保持平衡。 您可能已经完成了这一过程,但如果没有,您可以查看 调谐指南中的4.4 部分

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师