This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2764EVM:I2C地址重新检测

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1095465/tas2764evm-i2c-address-re-detection

部件号:TAS2764EVM

大家好,

我只是想清楚地了解I2C地址重新检测主题。 我的理解是,我们正在使用ADC对D4引脚(地址引脚)进行采样,以获取引脚的电压水平。 从电压电平我们可以找到从属设备的地址,例如0V用于从属设备地址0x70,3.6mV用于0x74等。为此,我们需要将I2C_AD_DET寄存器位设置为高。 这种理解是否正确? 如果您能为我提供一个地址0x72,0x76,0x7A的地址计算示例,这将会非常有帮助。

此致,

葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vineyeth,

    您对地址选择的了解,数据表中的表8-2显示了不同的可用选项。
    需要哪些信息? 它的用途是什么?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师