This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DEM-PCM2912AEVM:在win10系统下测试麦克风功能是否有任何操作说明文档

Guru**** 2487015 points
Other Parts Discussed in Thread: DEM-PCM2912AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1095153/dem-pcm2912aevm-is-there-any-operation-instruction-document-for-testing-mic-function-under-win10-system

部件号:DEM-PCM2912AEVM

你(们)好

我的计算机是win10系统。 我正在使用dem-pcm2912aevm测试麦克风功能,但听不到声音输出。 我怀疑电脑设置有问题。 说明手册中没有win10的操作说明。 您是否有在win10环境下测试麦克风功能的说明? 谢谢

耳机的功能测试正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在Windows录音设备中,您看到的是线路还是MIC? 尝试使用线并确保正确设置液位。

    此致。