This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSP信息

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1093257/dsp-informations

主题中讨论的其他部件:PUREPATHSTUDIO

尊敬的先生/女士:

我想开发用于语音识别和消噪的音频算法。 我曾经使用AIC3254,但我使用的是小型DSP的存储器。 我想知道这种花瓶是否有人推荐。 我对目前的消费有很大的限制。

我在PurePathStudio上工作,您的DSP是否还有其他开发环境?

祝您度过美好的一天,

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于这些编解码器的miniDSP的限制,我们建议使用外部DSP进行噪声消除。 我们已经从PurePathStudio中删除了该功能。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此信息。 当您谈论外部DSP时,您有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    外部有现成的DSP IC,它们具有您可以处理的功能。

    此致。