This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630:需要PCB设计支持从主配置

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B, TAS5630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1094063/tas5630-need-support-in-pcb-design-for-slave-master-configuration

部件号:TAS5630

您好,TI团队:

我要设计简单的低音放大器,基于PBTL模式的TAS5630B。

主要设计理念是使TAS5630主板保持垂直位置,其中其它组件(如主电源)过滤器

位于主板上。 将使用引脚连接板。 从动板将  直接拧到散热器上。

作为电感器,我将使用Murata线圈1274AS-H-6R8N

6,8uH,Isat =  7500mA,直流电阻= 0.0213 Ω Ω

最大输出功率150W (受输入信号和电流限制的限制)

PVDD =+45V

您能就从属板提供建议吗? 我想将电感器和中电容器保留在从机2x1000uF上

在主板上,将4x2200uF靠近从板:

尺寸30 mm 784

底部PCB:

和顶部:

大多数元件都安装在顶部,以避免接地(辐射器)出现任何快捷方式。

此致

Maciek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maciek

      一般而言,多氯联苯似乎没有问题。  

      只是PCB的总尺寸看起来有点小,使得设备看起来很拥挤。 您还在使用2层板,对吗? 我认为热量也许是主要的问题,也许会引起注意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢,是的,主板有2层。 热条件将会得到充分考虑,这是真的。 我将构建并检查。

    M.M.