This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:问询

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1091769/tas5760m-inquiry

部件号:TAS5760M

您好,

你好。 我有一位客户正在与TAS5760合作。 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。

1)软件寄存器映射对于两个IC都是相同的。 为带EVM板的TAS5760MDDCA生成的寄存器设置是否可与TAS5760MTDAPQ1一起使用?

2)我所需的用例是单色模式16-16位数据。 SCLK = 32 *采样率。 音频放大器所需的MCLK频率是多少

3)可以描述软件和硬件模式。 我需要控制i2c。 那么,什么模式适合,如何实现。

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray,您好!

    1.它们具有相同的寄存器映射
    2.最低MCLK为128*FS,也可接受1922.56384512亿 *FS
    3.如果要使用i2c,请使用软件控制模式。硬件控制模式用于通过关联的硬件控制引脚配置的静态配置。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    你好。 请参阅下面我们的客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我有另一个查询,“最低MCLK为128*FS,1922.56384512亿 *FS也可以接受”。
    MCLK是否需要根据FS而变化,或者我们可以从晶体振荡器向MCLK提供固定的12MHz clk?
    MCLK,SCLK和LRCLK之间是否存在关系? 如何实现?

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ray

      所有时钟必须满足数据表中的要求。 如果FS发生变化,则其他时钟频率也必须发生变化。  

      通常,我们的客户将在其系统上使用SOC来生成正确的时钟,而不是直接使用晶体振荡器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow,您好!

    你好。 请参阅下面我们的客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    SCLK,LRCLK和数据作为SOM的I2S信号的一部分生成。

    但MCLK需要单独生成。

    我从数据表中提供的表6中看到,MCLK是采样率的至少128倍。

    那么,在这种情况下,如何设计和生成MCLK?

    在以前的TAS5755设计中,我们使用MCLK与SCLK相同。

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ray

    这是同一个团队中的Jesse和Shadow。

    请允许我回答客户问题。

    对于要使用i2c的客户,必须使用软件控制模式。

    您可以参考表6和表7,如阴影所述。

    关于MCLK,因为他们想要使用  SCLK = 32 * FS (采样率),正如他们之前所说,

    然后FS (示例retet)将确定不能使用哪个MCLK。

    如果FS =24kHz,则128*FS不可用

    如果FS =16kHz,128*FS,192*FS不可用。

    如果FS =12kHz, 128*FS,192*FS,256*FS,384*FS不可用。

    如果FS =88.2khz或96kHz,将使用双速模式。只有1.28192256亿*FS可用。

    希望它能帮助您。

    谢谢。

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    你好。 请参阅下面我们的客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    要增加一些清晰度,
    1) FS = 4.41万HZ,位= 32,立体声模式。
    SCLK = 32 * 4.41万 = 141.12万 (1.411MHz)
    MCLK = 128*4.41万 = 5644.48万(5.644MHz)

    2) FS = 4.8万Hz,位= 32,立体声模式。
    SCLK = 32 * 4.8万 = 153.6万 (1.536MHz)
    MCLK = 128 * 4.8万 = 614.4万 (6.144MHz)

    在这两种情况下,我们是否都需要提供上述确切的MCLK,或者我们是否可以提供任何单个更高频率(12MHz),或者我们是否有任何阈值/缓冲区?

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ray

    我恐怕你必须 提供上述确切的MCLK。

    杰西