Other Parts Discussed in Thread: TAS2764
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1090872/tas2764evm-slope-calculation
部件号:TAS2764EVM主题中讨论的其他部件:TAS2764
大家好,
我正在使用TAS2764 EVM进行工作。 我正在使用PPC3进行设备配置和测试。 在执行同样操作时,我发现限幅器头部空间调整窗口内有一个部分呈灰色显示。 它包含斜率,拐点等的调整。在浏览 数据表时,我发现Lim形SLOPE1-4寄存器用于斜率调整。 我发现斜率的计算结果为:
DEC2HEX{256*圆形[LIM斜坡* 2^20]}
请您帮助我了解如何执行此等式。 如果我将Lim_slope设置为0x12,计算方式是怎样的。 我的样本计算如下:
DEC2HEX{256*圆[18*2^20]}= DEC2HEX{256*圆[1887.4368万]}= 0x1.2亿。 对吗? 或者对于1V/V斜率,如何计算Lim_slope值?
Lim_slope 1 - 4的不同值是什么? 是否适用于不同的渠道?
我还在控制台内看到了三个图形。
- 限制器图
我的SDL阈值+ 2.5 % 余量的计算示例将为
SDL阈值=(PVDD* 97.5)-((PVDD* 97.5)* 99.25)/1万 =(16* 97.5)-(16* 97.5)* 99.25)/1万 = 15.483
对吗? 我们是否可以更改保留空间中的默认0.75 偏移?
2.热折回图
是否有任何方程式可以绘制图形?
3.国际收支平衡表
如何绘制图形? 滑块参数如何影响图形?
连接到设备后,尝试使用PPC3打开设备电源时也是如此。 它通过i2c写入近300个寄存器命令。 是否需要所有这些命令,或者是否有任何简单的设备初始化命令。
此致,
葡萄园