This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731:关于PVDD的问题

Guru**** 2653165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1094619/tas5731-question-about-pvdd

部件号:TAS5731

团队成员,您好!

我对具有SE模式的PVDD有疑问。 请您回答以下问题吗?

1.是否可以移除C40和C41? 如果没有,电容的可用范围是多少?  

2.客户不会使用PVDD_CD,因此您能告诉我如何终止PVDD_CD和PGD_CD吗? 我可以离开这些NC吗?

此致,

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,奥斯汀

    这是地图团队的Jesse。

    1.是否可以移除C40和C41? 如果没有,电容的可用范围是多少?  

    否,如果您删除它们,来自电源的噪音将影响输出THD。

    根据我们的经验,很难说范围,330uf,470uf也应该是可以的。

    如果您需要有关电容器的更多信息,请参阅本文档https://www.ti.com/lit/an/slyt199/slyt199.pdf

    2.客户不会使用PVDD_CD,因此您能告诉我如何终止PVDD_CD和PGD_CD吗? 我可以离开这些NC吗?

    是的,如果您不使用它们,您可以让它们保持常闭状态。

    但BST电容器应保留。

    谢谢。

    杰西