This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:TLV320AIC3106与TLV320AIC33

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC33, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1093851/tlv320aic3106-tlv320aic3106-vs-tlv320aic33

部件号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他部件:TLV320AIC33

您好,

我们希望将 TLV320AIC33编解码器加载到电路板上,以代替 我们当前使用的TLV320AIC3106。

TLV320AIC33的功能降低 似乎 可以在我们的使用方案中使用 ,但我们有两个问题。

1) AGC噪声门滞后控制/电平编码因设备而异

TLV320AIC3106数据表(2021年7月)将寄存器28和31的位D7-D6描述为已编码,这样,%00对应于1 dB的级别,%11对应于禁用的滞后。

TLV320AIC33数据表(2008年12月)描述了正在编码的相同寄存器的位D7-D6,其中%00对应于禁用的滞后,%01对应于1 dB的级别。

您是否 可以确认这些差异实际上是否正确(假设所有其他寄存器编码似乎一致)。

2) TLV320AIC33中的I2C总线错误检测器支持

TLV320AIC3106表明它支持I2C总线错误检测和纠正,默认 情况下,此功能已启用,但可以禁用。 TLV320AIC33数据表没有此类描述或寄存器定义。  是否可以确认TLV320AIC33编解码器a)是否不支持此功能,或者b)是否支持此功能,但不允许禁用此功能。

提前感谢。

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    今天是TI的假期,因此响应将推迟到下星期一。

    谢谢!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1. 当我与AIC31 (类似于AIC33)和AIC3109 (类似于AIC3106)交叉检查时,这是正确的。
    2. 它看起来不支持 AIC33中的I2C总线调试功能。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢, 我的问题已经得到回答。