This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:音频编解码器提供的默认延迟

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1094677/pcm3168a-default-delay-given-by-audio-codec

部件号:PCM3168A

您好,

我在设计中使用PCM3168APAP。 我在设计中使用了6个音频输入和4个音频输出。 时钟频率详情如下:

LRCK - 48kHz
SCLK - 3.072MHz
MCLK - 12.28MHz

IC是否会在音频输入和音频输出之间引入任何默认延迟。 当音频输入信号馈入音频编解码器时,将在IC产生任何特定延迟后获得音频输出信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据配置的不同,会出现一些延迟,如数据表中的计时参数8.7 及以后的部分所示。

    此致。