This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:无输出问题

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1094591/pcm1808-no-output-problem

部件号:PCM1808

大家好,  

L/R输入1KHz音频信号,ADC_LRCLK_1为48kHz,ADC_Bck_1为3MHz,

ADC_DOUT_1无信号输出,原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timi:

    我们需要更多信息来帮助确定问题,例如原理图,所有输入频率,主或从模式等

    谢谢!

    Jeff