This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL972:最大导轨电压为12V总电压还是±12V?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TL972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1094498/tl972-is-the-max-rail-voltage-12v-total-or-12v

部件号:TL972

您好!

TL972 12伏总电压建议的最大轨电压是±12伏?

数据表指定了"12V",但我想绝对确定"±"是否是暗示的。

提前感谢。

此致,

David McRell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,David,  

    TL972总共为12V, ±6V。  
    我可以判断,因为ABS最大值表列出的最大值为15V,因此不能 为±12V,因为那是24V。  

    祝你一切顺利,
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carolina:

    在我看来,同样的问题也适用于ABS最大规格。  "15V" ABS的最大值是总计A还是±15V?

    但是,我认为我找到了关键细节。

    在第9页的8.1 部分,数据表显示:

    TL97x系列运算放大器的工作电压低至±Ω 1.35 V"

    (强调我的)

    “2.7V”的最大和推荐规格正好是2x 1.35V,因此我得出结论,最大和推荐规格是绝对的,而不是±Ω。

    此致,

    David McRell