This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360-Q1:从PCM6360-Q1移至PCM6260-Q1时如何修改原理图?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6360-Q1, PCM6260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1094722/pcm6360-q1-how-to-modify-schematic-when-move-from-pcm6360-q1-to-pcm6260-q1

部件号:PCM6360-Q1
主题中讨论的其他部件: PCM6260-Q1

大家好,

由于PCM6360-Q1短缺,我的客户需要修改其原理图,他们需要迁移至PCM6260-Q1。 以下是其原理图的一部分,它们使用 的是MICBIAS= 9V。 我想知道您关于如何修改原理图的建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iris,

    数据表中列出了这两个部分之间的唯一区别: "PCM62x0-Q1集成了高效的升压转换器,可使用外部低压3.3 V电源生成高电压麦克风偏置,而PCM63x0-Q1直接使用外部高压电源(HVDD),后者是系统中随时可用的电源,可生成高电压,可编程麦克风偏置。"

    引脚3保持为3.3V电源,引脚4成为升压转换器开关输入,引脚5成为升压转换器输出。

    此致,

    Jeff