This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:从属放大器PWM频率

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1089134/tpa3116d2-slave-amplifier-pwm-frequency

部件号:TPA3116D2

您好,

我正在主/从模式下使用两个放大器,设计遵循数据表。

在空闲时,放大器很快就会变热。 问题可能是什么? 我使用10uH电感器(7447.701万)。

LC滤波器之前的PWM频率是主滤波器频率的一半。 这是正常的吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tommaso

      这不应该是正常现象。 您能否让我们查看示意图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此处是配置的图像。 请注意,对于LC滤波器,实际电感为10uH,电容器为1uF,如数据表中所建议。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否检查了PVDD空闲电流? 它是否与数据表规范相关(请参阅数据表中的6.5 部件)?

    您是否通过1uF帽将音频输入短接至GND?

    您是否检查了PWM开关占空比? 是50 % 吗?

    此致,

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    空闲电流过大:与数据表上写的最大50mA相比,超过300mA。

    GND处的音频输入未连接到电容器,我已按照数据表进行操作,但它们未出现。

    PWM为50 %。 已连接来自主从放大器的输出PWM信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议 您通过1uF帽将音频输入短至GND,以双重检查怠速状态电流。

    此外, 您还可以在LC滤波器之后取下输出遮阳器(330pF+10ohm)和所有盖子并放大,以便仔细检查。

    请参见下面的红色标记。

    此致,

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否仅用于从属配置或同时用于两个配置?

    谢谢,祝好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    存在高怠速电流问题的设备。

    此致,

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你确定吗? 在数据表上,为PBTL模式"直接写入GND (不带电容器)"。

    我会在任何情况下清除缓冲器和缩放器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于PBTL模式,您可以使用1uF帽将右侧通道输入短接至GND,以检查是否有任何噪音影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    很抱歉回复太晚。 我曾尝试过将1uF信道短接至GND并移除Zobel,但空闲电流仍然过高。

    我确认在主从模式下,主从的PWM频率为400kHz,但从从的同步和PWM频率为100kHz (均在电感前的输出处测量)。  

    这是正常的吗? 我看到了很多与 此相关的问题。

    然后,尽管LC滤波器(10uH,1uF用于PBTL模式)的尺寸在第一个频率上很好,但在第二个频率上工作不良,因此它 消耗 大量电流并变热。 它可能应该具有更高的值,是吗?

    是IC问题还是电感问题?

    如果是电感问题,您能否建议使用代码?

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    100KHz频率同步正常,但100KHz  PWM输出异常。

    主设备 PWM 和同步 正常,对吧?  

    从属设备同步引脚上的电容器值是多少? 您可以参阅 数据表中的图37。

    顺序应为:首先打开主设备的电源;当主同步输出正常时,启用从属设备。  

    请检查顺序是否正确。

    此致,

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    主设备和 同步正常。

    电容器为1nF,如数据表所建议。 我按照alseo的数据表进行了主从配置,但没有任何有关开机顺序的说明。

    我尝试手动延迟从属设备的启用,但没有任何变化。 输出首先是安静的,然后以较慢的频率振荡。

    是否有正确的顺序来 启用从属设备? (我在几个之前附加了PWM图像,对于所有设备,该条件是恒定的)

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您应该打开主设备的电源,并检查主设备的同步输出是否正常(100KHz)。 然后打开从属设备的电源。

    一个问题:如果您将从属设备设置为主设备,它是否工作正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我试着这样做,但没有什么改变。

    如果我将从属设备设置为正确主控,则会振荡,放大器在空闲时也能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    设备在从属模式下似乎无法正常工作?

    您能否捕获同步引脚,从属设备的SD引脚,从属设备的PWM切换的波形? 我想检查顺序。

    此致,

    Derek

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我尝试将SYINC电容器值修改为100pF,现在从属设备的PWM开关也为400kHz。

    同步的RC滤波器可能没有正确的值,无法使从属设备正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,怠速电流和热量问题都得到了解决,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它们是。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很新!

    谢谢!