This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:电源电容器

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1094441/tpa6130a2-power-supply-capacitors

部件号:TPA6130A2

充电泵飞线电容器和电源旁路电容器的值是否有上限(建议值为1 UF),是否有任何增加这些值的优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerry:

    电源旁路的大电容有助于过滤来自源的低频噪声,但是,如果PSRR性能足够好,则可能不需要大电容。
    如数据表中所述,如果应用程序需要,您可以考虑大于10uF,否则10uF或更低值应正常。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充油泵飞盖如何,是否可以使用10 UF进行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerry,

    供油泵的10uF盖正常,此盖应与CPVss去耦盖相同。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师