This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2050V的跌落替换件

Guru**** 2484835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1094308/drop-in-replacement-for-tda2050v

大家好,

你好! 您能帮我们提供最接近 的替代设备TDA2050V的产品。

由于STMicroelectronics部件的TDA2050V已过时,客户正在寻找更换件。

我们是否可以使用LM3886T/NOPB (AB类,Mono,68W)/LM3886T/NOPB部件作为FFF备用部件,或者是否有任何推荐的备用部件?

感谢您的支持。

此致,

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Jonathan:

    LM3886T是旧设备。 我们建议您选择D类设备以获得更好的技术支持。 如果35W/TPA3126 10 % THD, TPA3116和TPA3126是良好的解决方案。

    此致,

    Derek