This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:软静音功能

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1093681/tas6424e-q1-soft-mute-feature

部件号:TAS6424E-Q1

大家好,

您能告诉我 TAS6424E扬声器输出是否 支持 软静音吗?

我们发现当我们将AMP静音拉低时,AMP SPK输出变得更低,然后变为零。

 

来源:1kHz

黄色:静音

红色:SPK_P–SPK_N

 

此致,

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Roy

      是的,它是软静音。 此功能是必要的,因为硬静音很容易导致较大的杂音,这是不可接受的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow,您好!

    因为我们在数据表中找不到任何类似的关键字(软静音)。 您是否有可共享的相关文档? 谢谢你。


    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Roy

      无特殊寄存器可设置软静音。 更改以下寄存器中的音量将影响软静音行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow,您好!

    对于寄存器,似乎是卷更新周期,而不是softmute规范。

    我们是否有像-dB/sec (或msec)这样的规格? 谢谢你。


    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Roy

      我们没有这样的设置。