This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:麦克风查询

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1088415/tlv320aic3120-microphone-query

部件号:TLV320AIC3120

您好,先生/女士,

我们希望在 具有TLV320AIC3120编解码器的双向无线电项目中使用两个单声道麦克风。 一个是板载麦克风,另一个是带麦克风的PTT耳机。

a)一个CAN接口的单声道麦克风的最大数量是多少?

B)我们可以将任何一个麦克风静音/禁用吗? (我们希望在检测到麦克风时禁用PTT耳机时的板载麦克风和扬声器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此部分支持通过ADC路径的3 SE或1差动输入。 您需要从第1页寄存器48中选择输入路径,如图所示,并且您可以相应地控制ADC路径/输出模块。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    1)是否有方法同时使用Micdetect和音量控制?

    如果我们不能,我们将继续提供一个额外的IC:FSA8039A-336183</s>33.6183万

    www.mouser.com/.../FSA8039A-336183.pdf</s>33.6183万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您指的是带有MICDET的ADC音量控制,则不是。

    此致。