This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782MEVM:无法使用最新的纯路径控制台3应用程序运行TAS5782MEVM

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1091773/tas5782mevm-cannot-run-tas5782mevm-with-latest-pure-path-console-3-app

部件号:TAS5782MEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5782M

您好,我最近购买了另一个TAS5782M EVM,以为我的旧主板已经死机了。   但在PP3中,我无法让它发挥作用。  我想知道我的问题是否是正在使用的应用程序版本:

我的PPC3版本是3.2 1,TAS5782M应用程序似乎是3.0 版本8,但即使登录也无法更新。   

此外,我不能加载任何旧的.pppc3项目。

尝试运行5782 m 应用程序后,PPC3软件挂起,下次启动软件时收到以下错误消息:

----------------
2022-04-07T15:35:13.613Z
无规则异常! 引用错误:角度未定义
位于文件:///C:/Program%20Files%20(x86)/Texas %20Instruments/PurePath%20Console%203/source/node_modules/ti_addonmgr/node_modules/TAS5782/app/dashboard/js/external_slider.js:5:1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    是否 已重新安装PPC3应用程序?

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    谢谢-是的。 不幸运。现在,在PPC应用程序中,当我尝试查找可用的应用程序时,我只收到以下消息: '请连接到互联网以了解有哪些新的EVM应用程序可用'

    当然,我登录了我的TI.com帐户,需要访问互联网,因此这条消息相当混乱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    您使用的是VPN还是公司Internet。 有时,根据IT的网络安全限制,可能会导致PPC3出现问题。

    此致,

    路易斯