This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2014D1EVM:模块的清晰度问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2014D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1094064/tpa2014d1evm-clarity-issue-with-the-module

部件号:TPA2014D1EVM
主题中讨论的其他部件:TPA2014D1

目标:我们希望在硬件中提供扬声器模式

我们正在从SIM800C获取差分输入,SIM800C是一个GSM模块,具有SPK+和SPK-引脚

我们直接将其输入EVM,使用1W扬声器进行输出,音量很好,语音输出效果很好,但问题是清晰度,它会显著扭曲语音,我们无法理解对方在电话上说什么。  

您能建议我们如何解决这一问题吗?

谢谢!

Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ashish,

    让我就您的申请补充几个问题:

    • 您是否可以分享任何音频捕获,以便更好地了解失真的情况?
    • 来自GSM模块的SPK+/SPK-信号是模拟信号还是类似PWM的信号? 也许您需要在GSM模块和放大器输入之间使用低通滤波器? 请注意,如果输入信号来自未滤波的DAC,D类放大器(如TPA2014D1)可以将带外噪声带回可听范围。
    • 可能信号在放大器的输入或输出处被截断,您可以使用示波器检查来自GSM模块的输入信号的振幅,并确保其处于TPA2014D1的输入共模范围内。
    • 关于输出端的裁剪,您还可以使用示波器检查输出端的信号是否受电源导轨的限制。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师